This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3110D2:#音频#TPA3110D2PWPR #故障

Guru**** 2815335 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1308125/tpa3110d2-audio-tpa3110d2pwpr-fault

器件型号:TPA3110D2

您好!

我们正在 为其中一个客户端开发定制板(音频应用)。我们正在使用 TPA3110D2PWPR 音频放大器来连接 两个10W 扬声器。

下面是我们在为电路板加电并将音频信号发送到放大器输入时遇到的问题。

1. SD 和 FAULT 引脚短路并提供了上拉电阻器。但放大器通过 FAULT 引脚将其拉低、原因未知。没有热问题、输入电容器没有短路 。但我们怀疑有直流检测问题。因此我们移除了输出滤波电感器和输入电容器、也完成了 下电上电、但仍然无法找到问题所在。请告诉我们如何将 FAULT 引脚恢复为高电平状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

      这似乎有两个问题。

      第一个是在引脚14处、似乎我们的输出侧在使用 BTL、因此应在引脚14处拉至低电平。

      另一条是在 SD 和 FAULT 引脚的上拉电阻器上。 我们还需要使用 PVCC、即12V 上拉。 请断开到您的 MCU 的迹线、并使用12V 来上拉、查看问题是否可能消失。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们已经完成了两个更改、仍然故障引脚为低电平,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

      您可以首先检查引脚 AVCC 和 GVDD 处的电压、然后检查引脚 INN 和 INL 处的电压。

      我们测试了多少个器件? 也许我们还可以考虑更改另一个 IC 并尝试一下。