This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2110EVM:TAS2110

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2110
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1298774/tas2110evm-tas2110

器件型号:TAS2110EVM
主题中讨论的其他器件:TAS2110

我可以获得并安装 PurePath 应用。

我可以登录并看到两个应用程序。 我无法成功安装应用程序。 下载完成前停止、并显示错误。

我尝试了管理和几个网和 PC 多次.

现在、应用程序不再可用。

TI 支持部门无法提供帮助。 他们把我带到了论坛。

接下来如何操作?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jens、您好!

    我会检查一下您最终是否仍具有权限、  

    您在公司 VPN 上吗? 有时、这可能会导致安装出现问题

    此致、"
    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现在可以再次看到应用程序、但进度不能超过98%。
    VPN 或不能改变这种情况。 此外、下载开始但无法成功完成。 连接似乎在工作-对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    您是否还尝试重新安装了 ppc3本身? 您说这是在多台 PC 上发生的、

    您能否共享错误消息? 我可以直接与 ppc3团队联系。  

    此致、

    亚瑟  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arthur、

    这种情况发生在笔记本电脑和台式机、公司局域网和家中使用 VPN 时。

    这种情况在两个可用应用中发生:I2C 主器件和 TAS2110。

    下载将开始、但完成时间不会超过98%。

    错误消息:"安装过程中出现问题。 在重试之前刷新可用的 EVM 应用程序"

    我尝试单独下载两个应用程序,并行,再次在错误后直接下载...  

    我卡住了、无法 使用评估板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卸载并重新安装后、我的笔记本电脑上不再提供任何应用程序。

    现在、在笔记本电脑和未重新安装的台式机上、我现在无法再登录:

    拒绝访问

    您无权访问此服务器上的"">login.ti.com/.../authorization.oauth2。

    参考编号18.24284317.1702541804.f090a46  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    访问再次可用、并且可能是由于同时来自多台 PC 的连接引起的。
    仍然无法成功下载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jens、您好!

    这似乎确实是一些与权限问题. 我们确认您可以访问我们的网站。 我直接与 ppc3团队分享了这个问题。  

    此致、
    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jens、您好!  

    我们可以直接为您提供 PPC3应用、而无需您进行下载。 我已向您发送朋友请求、可以离线共享该应用。  

    此致、
    亚瑟