This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2011D1:TPA2011D1能否驱动两个1W 8 Ω 扬声器?

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA2011D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1308714/tpa2011d1-can-tpa2011d1-drive-two-1w-8-ohm-speakers

器件型号:TPA2011D1

尊敬的专家:

  从数据表中可以看出、TPA2011D1是一款单声道器件。 客户想知道如果他们不区分左右声道、是否可以使用 TPA2011D1驱动两个1W 8 Ω 扬声器?

  如果不是、您可以帮助推荐合适的器件吗? 谢谢!

Br、

斯凯拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,斯凯拉,

    TPA2011D1是模拟输入放大器、因此它将仅播放它在输入端(左右端)具有的任何信号在本例中不适用。
    并联驱动2个扬声器实际上会驱动一半阻抗的负载、在这种情况下、4Ω 仍受支持、因此应该可以。 两个扬声器将输出相同的信号。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师