This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAC5212:有关新的 TAC、TAA、tAD 产品的问题

Guru**** 2584355 points
Other Parts Discussed in Thread: TAC5212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1308098/tac5212-questions-about-the-new-tac-taa-tad-products

器件型号:TAC5212

您好!  

我对这些新产品感到非常兴奋-它们看起来几乎完美、非常适合我的项目。 在这些设计上做得很好,我希望他们的声音和他们看起来一样好。 我对此有一些一般性问题/评论。 感谢您的支持、抱歉有任何问题。 :-)

====================

I2C 地址

在此提及、请将 I2C 地址添加到数据表中。 它现在仅包含在 EVM 用户手册中。

TAC、TAA 和 TAD 产品的地址是否彼此不同?  我相信在我的项目中使用分立式组件会有所帮助。 换句话说、我可能会使用 TAD 和 TAA、而不是使用 TAC、因此我可以在逻辑上分离子模块。 如果我这么做、我们在 I2C 总线上有8个器件(4xTAA 和4xTAD)、并且只有4个地址。 因此、这将需要多路复用器、这很好、但我希望避免。 如果 所有 产品具有不同的地址、我们就可以在8 (TAA/TAD)与4 (TAC)的情况下更轻松地解决它们。  

作为上述声明的后续行动。 如果我们在同一地址有 TAA 和 tAD、我们是否可以通过 I2C 同时向它们发出命令。 如果我们将线对视为一个单元并将其完全配置为相同的单元、则只会输出数据、另一个会接收数据。 我确信有一些边缘情况无法正常工作(使用 GPIO 添加输入或输出等)。 同样、如果它们各不相同、就会使该器件更易于设计、但我也很想知道是否可以同时解决这些问题。  

•在图7-14中、数据表显示" I2C 广播同时写入所有 TAC5212器件(或触发器)"。 我认为这就是我所问的、但我对这意味着什么有点不清楚。  

====================

双路输入:

查看数据表后、可以看到数字混频器、它允许输入引脚的混合/多路复用器。 因此在单端模式下、我们可以拥有两对输入(立体声输入1、立体声输入2)、然后将它们混合到 ADC 中。 请确认。  

在此模式下、数据表指的是使用 IN1P 和 IN1M 作为立体声输入(L=IN1P、R=IN1M)、而不是 L=IN1P、R=IN2P。 如果数字混频器允许 mxi/mux、这一点很重要吗? 这要留给设计人员、或者是否有理由使用 P/M 对而不是 P/P 对。 您能否确认我们能够将任何输入混合/多路复用到任何 ADC 通道? 4/0、1/3、2/2、3/1是否按任何顺序?

在这些混频器之后、您有4个通道(混频器1、混频器2、混频器3和混频器4)。 那么、它之后是什么样子的? 我们可以多路复用到两个 ADC 通道中的任何一个通道吗? 6至4路复用器是什么样子的?

====================

双耳机或线路输出?

输出驱动器是否可以在单端模式下同时使用? 是否可以通过对一个使用 OUT1P/OUT2P、对另一个使用 OUT1M/OUT2M 来驱动两对立体声耳机? 或者可以选择将 OUT1P 和 OUT2P 连接到一个器件、然后将 OUT1M 和 OUT2M 连接到另一个器件?

我们是否可以将一对设置为耳机、将一对设置为线路输出?  OUT1P/OUT2P=耳机、 OUT1M/OUT2M =线路输出? 或者我们是否必须对其中一个作出承诺? 我看到这个方框图、但我想我没有看到 DAC 之后会发生什么。 我希望看到离开 DAC 进入输出驱动器后的配置可能性。  

============================

总功耗

您能告诉我、在满载条件下、使用所有输入和所有输出时、单电源3.3V 的总功耗估算值吗? EVM 有一个500mA 电源、但我想确定这是过度使用、还是我们仍然可以从150mA 电源获得高功率性能? 您能否单独提供 TAD、TAA 和 TAC 的估算值、以便我确定最大电源要求?

====================

I2S 到 TDM 转换?

我的 MCU 只发送 I2S 数据、而不发送 TDM。 您是否可以使用次级 ASI 端口将此设备连接到 TAC5212、然后在 TDM 中的主要 ASI 端口上输出? 目标是发送4个 TDM 通道、将来自辅助端口的立体数据与来自 ADC 输入的立体数据排定为主 ASI 端口上的4个 TDM 时隙。 我还需要在主 ASI 上以 TDM 格式获取单个流、并将其发送到次级 ASI 上的辅助端口、以将 TDM 转换为 I2S。  

I2S>secondaryASI>primaryASI>TDM

TDM>primaryASI>sexondaryASI>I2S

t

谢谢!  

杰伊  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    我们的团队将 很快回复此 E2E 问题。 同时、我将直接针对您发送的 EVM 请求通过电子邮件与您进行沟通。

    此致、

    坂市市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    我已将在数据表中添加 I2C 地址的请求传递给我们的系统工程师。

    1.如用户指南中所述、有4个可能的地址适用于 TAC/TAA 或 TAD。 您可以相应地分配它们并使用相同的 I2C 总线来配置 TAA 和 TAD、但注意上面提到的公共地址。

    是的、这对于 ADC 混频器是正确的。 共有4个数字混频器、每个混频器可以混合/多路复用4个单端输入信号中的任何一个。 图7-19仅显示混频器1、它可以混合/多路复用4个 SE 输入中的任何一个。 换句话说、是的、你可以混合/多路复用其中的任何组合。

    4数字混频器输出不是"6到4多路复用器"块(该块用于选择4个模拟输入或2个数字输入)、而是连接到双二阶滤波器的底部数字混频器。

    3.根据如下所示的 OUT1x_CFG0寄存器映射、单端输出将位于 OUT1P 和 OUT1M 上。 可以将 OUT1P 和 OUT1M 用于立体声 HP 或线路输出。 这也适用于 OUT2。

    4.我为 IOVDD 和 AVDD 提供3.3V 电压、并且估计它们总共约为93mA、其中输入-1dBFS 用于播放、输入-1dBr 用于录制。

    5.否、此器件不支持 I2S 到 TDM 的转换、或不支持 I2S 到 TDM 的转换。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 pdjuandi:  

    感谢您的全力支持! 这只是几个快速的后续问题。  

    4.该估计值是否包括所有4个输入以及所有4个输出正在运行? 只是想确保我的估计是正确的。 谢谢!

    5.有道理的是,您能否确认我们可将 I2S 输入到 ASI 中,然后使用数字混频器将 ASI 中的输入与来自 ADC 的数据进行混合? 从而允许我"合并"该音频混合器(I2S+ADC)、然后通过 ASI 主要进行输出?

    再次感谢、  

    杰伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay。

    4.我在差动模式和单端模式下运行两个输入/输出。

    5.图7-32显示了提供混合特性的 DAC 信号流。 ADC 被添加在第2个加法器上。 该器件还内置了 SRC、以防 PISI 和 SASI 速率不同。

    希望这对您有所帮助。

    此致。