This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RC4580:电源定序

Guru**** 2655675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1308946/rc4580-power-sequencing

器件型号:RC4580

大家好!

我的客户正在使用  

RC4580 双路、32V、12MHz、低噪声(6.5nV/√Hz)运算放大器 RC4580IDR

他们有这样的问题:

电源为+/-15V、其中-15V 的加电和断电延迟与+15V 的延迟。

这是正常吗?

此致

乌埃利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ueli 您好!

    这是可以接受的。 但是、请确保没有输入端(无串联电阻)直接接地。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ron

    感谢您发送编修。

    此致

    乌埃利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ron

    以下是客户的反馈。 这是一个问题吗?  

    如果是:如何解决这一问题?

    此致

    乌埃利

    -------------------------------------------------------

    Ueli 您好!

     感谢您的支持。

    注意到以下回复。

    "但是、请确保没有输入端(无串联电阻)直接接地。"

    实际上、一个输入端接地(详细信息请参阅下面的电路)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UEI、

    当+15V 上电而-15V 不上电时、-15V 总线可能会稍微变为正。 如果大于+300mV、则引脚3将产生电流。 如果电流过大、则引脚3可能会损坏。 如果引脚3损坏足够严重、则通道 B 也可能会受到影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ron

    感谢您的快速回复。  

    是否可以在+INPUT 到 GND 之间插入一个串联电阻来将电流限制在一个安全的值?

    此致

    乌埃利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ueli,

    是的、1k 是安全的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ron

    非常好、感谢您的确认。

    此致

    乌埃利