您好 TI
原理图来自 EVM 用户指南文件、其中有一个 π 型 LC 滤波器在 PVDD 电源之前具有1.5uH 电感器。
您能告诉我们如何选择这款电感器吗?
如果该电感器值较大或较小、会在哪里受到影响?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 TI
原理图来自 EVM 用户指南文件、其中有一个 π 型 LC 滤波器在 PVDD 电源之前具有1.5uH 电感器。
您能告诉我们如何选择这款电感器吗?
如果该电感器值较大或较小、会在哪里受到影响?

您好!
电感器主要用于 EMI。 L1的 SRF 应尽可能高(通常>= 70MHz)。 您可以参考以下应用手册:
https://www.ti.com/lit/an/snva489c/snva489c.pdf
绕组不是 必需的。如果电源网具有电感器、则可以去除 PVDD 电感器。
您好
根据此链接 https://www.ti.com/lit/an/snva489c/snva489c.pdf 的 L 选择说明内容,"电感定义了 EMI 滤波器的谐振频率,因此 对于低功率和中等功率的应用,其值(LF )通常在1 µH 到10 µH 的范围内。 根据电流和物理尺寸要求选择最高值。"
问题1:共享文件只提供经验电感值、TI 能否分享输入电感值的计算公式?
Q2:电感器值最低为1uH、 我们是否可以为此输入电感器选择低于1uH 的电感器?
Q3:文件描述了"针对低功耗和中等功耗应用的1 µH 到10 µH "、现在 我们系统中的高输出功率用例是 4*40W @2欧姆、效率约为77%、计算得出的 Iout max = 14.4A。 我们可以选择0.68uH 还是0.82uH 电感器吗?
你好,玉骄
您的链接文件似乎已为消费类产品准备就绪、因为 EMC 测试结果只达到最大30MHz。 但我们讨论的是汽车器件、EMC 将测试高达几百 MHz 或 GHz。 在这种情况下可能不应使用您的链接文件。
EMC 视角无法进行非常精确的计算、我们可以使用 Derek 来分享我们的经验、之前已经提到过。 我们选择的最终值也应基于 EMC 测试结果。 也可以考虑小于1uH 的电感器、您可以准备几个值、并在构建电路板后对其进行测试。