This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:更改采样率问题

Guru**** 2872500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1309142/tas5825m-changing-sample-rate-question

器件型号:TAS5825M
主题中讨论的其他器件:TAS5826

尊敬的,

  Arrow (DSTR)的一位客户对 TAS5826M,他的应用提出了一个问题、即他需要更改 I2S 采样时钟、不是标准的、但由于 HDMI I2S 时钟总是发生改变、他发现当更改后的时钟稳定时、TAS5825无法稳定。 数据表说明、如果更改了 FS /SCLK、TAS5825需要在更改为新的采样率之前暂停至少100us、而客户反馈他的系统无法满足该要求、因此他需要确认是否还有其他想法来解决该问题。

此致

凯林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,凯林

      恐怕没有很好的解决方案。 TAS5826器件保存了 MCLK 时钟、PLL 输入依赖 SCLK、并生成主时钟。 继续改变 SCLK 的频率很容易引起问题。