This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1865-Q1:可选择从单端转换为差动或差动和单端连接

Guru**** 2664945 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1865, PGA2500, NE5532A, LM27762, TPS65133, PCM3168A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1308095/pcm1865-q1-conversion-from-single-ended-to-differential-or-differential-and-single-ended-connection-selectable

器件型号:PCM1865-Q1
主题中讨论的其他器件:PCM1865PGA2500NE5532ALM27762TPS65133、PCM3168A

您好、IT 团队!

我正在处理一个需要对以下 X2连接进行多路复用的项目(因此我们只关注8个 PCM1865输入中的4个):

  • MIC (差分)-> PGA2500 ->抗混叠滤波器- PCM1865
  • TRS (差分)->抗混叠滤波器- PCM1865
  • TRS (立体声(SE))->抗混叠滤波器- PCM1865
  • TS (SE)->抗混叠滤波器- PCM1865

产生了以下疑问:

  1. 考虑到 PCM1865具有内部 PGA、先前使用 NE5532A 将单端信号(来自立体声 TRS 或 TS SE)转换为差动信号是否有好处? 例如、如果我执行转换、这些线路可能需要通过多路复用器模拟(MAX14662)。
  2. 我可以根据图63配置 VINL1/VIN1P 和 VINL2/VIN1M。 具有额外抗混叠滤波器的差分输入电路"并在差分分配示例之间切换:ADC1L (位0-5 -> 01 0000:{VIN1P、VIN1M}[DIFF])从寄存器6 (地址= 0x06)更改为两个单端分配示例:ADC1L (寄存器6)(位0-5 -> 00 0001: VINL1 [SE](默认值)和 ADC2L (寄存器8)(位0-5 -> 00 0001:VINL1 [SE](默认值))? 我之所以提出这个问题、是因为数据表建议 SE 连接中的滤波器和电容器接地电阻为100欧姆、而差分电路中的电阻为47、电容器位于线路之间。
  3. 我看到 L 和 R 通道多路复用器允许其两个 ADC 中的任何一个转移、如果我将同一条线路(例如:VINL1/VIN1P)转移到 ADC1L 和 ADC2L 会发生什么情况?

此外、如果您能帮助我解决此背景之外的其他问题、我将不胜感激:

  1. 哪个稳压器逆变器更适合为 PGA2500或 NE5532A、LM27762或 TPS65133等 HiFi 音频 AFE 电路供电? 我在 TPS65133上没有找到 PSRR 图形。
  2. 是否可以按照两个 PCM1865可执行的方法来生成10通道 TDM 的方式来统一来自 PCM1865和 PCM3168A 的输出的 TDM 信号?


感谢您提前作出答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议将下面的电路放置在所有线路上、

    这样做后、您可以在软件中从单端切换到差分。

    ----------------

    虽然我不能很好地理解你的完整系统要求,但在我看来,单端输入可以给 ADC 和任何增益可以实现在 ADC . 无需外部运算放大器。

    有时人们更喜欢差分信号、因为布线可能行进得很长、并且需要能够抑制外部噪声。这种噪声抑制功能可通过差分系统来实现。 如果没有此类要求、则 可以使用单端信号。

    -------------------------------------------------------

    很抱歉、我无法清楚地理解下面的问题。 您能解释一下 Furthur 吗?

    1. 我看到 L 和 R 通道多路复用器允许其两个 ADC 中的任何一个转移、如果我将同一条线路(例如:VINL1/VIN1P)转移到 ADC1L 和 ADC2L 会发生什么情况?

    -------------------------------------------------------

    两个转换器都以2MHz 的频率运行并产生开关噪声。 我们需要确保高电流开关电路与运算放大器/PGA 的模拟接地分离。 这将确保任一器件具有良好的性能。

    另请注意、LM 器件具有一个内部低压降 LDO。 TPS 器件似乎没有此连接。 因此、LM 器件可能是一个不错的选择。

    TPS 器件可提供更大的功率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的及时回应、Sanjay、很抱歉我的问题不够清楚。 请允许我更好地解决这些问题。

    我需要的是将两个 XLR/TRS 组合连接器连接到 PCM1865。 在图中、您可以看到一个简化的示意图、其中显示了我是如何做到这一点的。



    VIN3/4P 和 VIN3/4M 将连接到 LPF、而这反过来又连接到 PGA2500。 其他两个对(T/R)将连接到 VIN1/2P 和 VIN1/2M、事先经过 LPF。

    每个 XLR/TRS 连接器都有其自己的 PCB、进而连接到 AFE 板、PGA2500或 PCM1865最远在10cm 之外。 我们的首要任务是音频信号质量、但我们知道、在成本、复杂性和质量之间可能存在折衷。 我知道差分布线在信号完整性、SNR 和共模抑制方面有好处。

    考虑到 PCM1865对于每个 ADC 都有自己的 AO、而这些 ADC 会将差分和单端信号转换为 ADC 的全差分信号(图26)。 PCM186x-Q1的内部方框图)、我认为没有必要在前置放大器上添加多个 AO 和开关、这是我必须使用 PCM3168A 执行的操作。

    如果内部 PGA 适合通过 LPF 连接到外部、并且这些 PGA 将单端信号转换为差分信号的效果优于[NE5532A + Switch + DIF to DIF to PGA]、 然后、我将仅使用 PCM1865 + LPF 作为 AFE、因为 NE5532A 与连接器之间的距离不能比 ADC 更近。

    澄清我的第三个问题:

    我的问题是、混合/多路复用器是否可以将一个通道路由到两个 ADC (L1和 L2)、以及我是否可以将两个通道路由到一个 ADC (我计算出这是可能的、这是模拟多路复用器功能)。

    关于您的答案:

    最后、感谢您在图61中提供连接建议。 您能解释一下、如果选择不平衡、将电阻从47更改为100并将电容器接地、而不是在线路之间更改所带来的影响吗? 或者你提出它是因为在这两个选项中、它是比较差的一个?

    关于 TPS 和 LM、我同意拥有内置 LDO 是一项优势、但当您说 TPS 支持更大的功率时会引发质疑。 正如我所看到的、两者都可以提供5V 电压、但 LM 的最大输出为300mA。

    最后一个问题:

    是否可以按照两个 PCM1865生成10通道 TDM 的相同方式来统一来自 PCM1865和 PCM3168A 的输出的 TDM 信号?










  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我们尝试一次看一个问题。

    您也许可以在不使用 PGA2500的情况下将麦克风直接连接到 ADC。 此处我们需要确保 ADC 的输入引脚电压不会高于 AVDD+0.3V 或低于-0.3V。 在这些电平下、输入保护二极管导通、进入这些二极管的电流应限制在小于5mA。

    假设外部没有保护二极管、

    输入耦合电容器的电压接近48V。 加电时、如果耦合电容器短路、48V/6k8或7ma 的电流可以在短时间内流入保护二极管、进入引脚

    当48V 关断时、7ma 负电流将流入芯片的保护二极管。

    我们放置外部二极管来承载此 电流。 我们还将另一个47欧姆电阻器连接到该引脚。 这可确保电流流入第一个二极管。

    RC 滤波器应具有净 R=100欧姆和 C=10n。

    对于差分连接、可以在2条线路中的每条线路上将100欧姆分流为47欧姆。 在我们的示例中、总电阻为200欧姆、因此我们通过将 C 降低至4.7n、使有效时间保持不变。

    在这些值下、几乎没有任何信号损耗、噪声性能也应该良好。

    PGA 2500具有可改进 CMRR 的 DC 伺服系统。 这是一个附加功能。 但是我觉得 PCM186X 的 CMRR 是56db、这也很好。

    ----------------

    一个问题:我在您的电路中看不到单端输入、我不十分清楚您希望如何连接它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sanjay、感谢您再次答复并花时间概述了原理图。

    决定在我们的配置中添加 PGA2500不仅仅是为了 CMRR、还能够接受低灵敏度到高灵敏度(-60dBV 至-30dBV)的动态电容式麦克风。 PCM1865的内部 PGA 不足以实现这一点。

    针对您的设计、我发现您的陈述和数据表中关于流经二极管的电流的内容存在差异。 这是否正确?它是否与您实施的特定配置相对应?

    "为了保护 PGA2500免受大浪涌电流的影响、在 VA+和 VA−电源的输入引脚上放置了功率肖特基二极管。 由于肖特基二极管的导通电压低于标准整流器二极管、因此使用了肖特基二极管。 需要使用功率器件、因为来自高值阻断电容器(47µF)的浪涌电流会在很短的时间内超过4.5安培。 建议为该应用选择的肖特基二极管的额定浪涌电流至少为10A。"

    在回答您的问题时、单端输入将由软件在每个连接器的 R/T 线路上选择、一种情况下的 R 为 GND (连接 TS 插头=非平衡单声道音频)、另一种情况下将 R 和 T 都分配给 ADC (用于 CH1连接器的 ADCL1和 ADCL2) 将信号视为两个不平衡通道、最后、将 R/T 视为平衡通道的差分线路。

    本质上、软件将决定 TRS 输入的行为、无论是作为单个非平衡通道、双通道(如果愿意、为立体声)非平衡通道还是单个平衡通道。

    我希望这一点是明确的;否则,我在这里是为了解决任何疑问。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我提出原理图的目的是可以移除 PGA2500、但是由于您的应用需要使用 PGA2500来提高灵敏度、我认为不会使用此原理图。

    在我的原理图中、据我了解、48V 的偏置电阻器在48V 上电和断电期间始终与电容器串联。假设当电容器两端电压为零时、t=0+时间、一个(48VA)/R 的电流流经二极管。 由于 R 是千欧姆值、因此电流不是很大、处于毫安范围内。

    我刚看了 PGA2500电路原理图、这里有一个桥接电阻器。 也许这会改变48V 关断期间的情况。

    我不直接支持这个 PGA2500、所以我的理解基于原理图上的常识。 如果我在这里错了,我道歉。

    ----------------

    如果 TRS 输入要用作差动/单端模式、那么我认为每条线路上100欧姆和10n 的 RC 滤波器在这两种情况下都适用。