This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424L-Q1:TAS6424现场烧毁

Guru**** 2457760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1301635/tas6424l-q1-tas6424-burning-out-in-field

器件型号:TAS6424L-Q1
主题中讨论的其他器件:TAS6424

你(们)好!

我遇到产品在现场无法正常工作的问题、在检查后、我们发现 TAS6424芯片烧在了电路板(连接的)的 PVDD (24V)电源轨上。 我们有多个 TAS6424芯片共享一个公共 PVDD 电源轨、当该问题发生时、仅影响一个电源轨、该效应传播到上游并烧坏5V 电压轨。

有人能帮我理解为什么会发生这种情况吗? 有人有过类似的经历吗?

提前感谢、

宇通客车

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,宇通

      从图中可以看出、似乎所有 PVDD 引脚都具有明显的灼伤。 它是 FET 侧受损时的故障行为。 大多数情况下、PVDD 电源去耦可能导致该故障。  

     在此板的右侧中间是另一组 PVDD 引脚、但顶层没有去耦电容、或许可以将它们放在背面。 顶部至少需要放置100nF 电容、因此消除 PVDD 上的纹波非常重要。  

      在右侧、去耦电容器也可以使过孔更靠近器件。 电容器的 PVDD 和 GND 都应该有更多的过孔。

      我在图片中没有找到电解电容器、您能否确认它的位置? 靠近器件也很重要。

     我们目前找到了多少个故障单元? 我们可以使用示波器来捕获 OUT 到 GND 和 PVDD 到 GND 的波形、以检查当输出最高功率时的纹波是多少。 请记住在探头上使用接地环、并在靠近器件引脚的位置进行测试。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 我很乐意分享更多细节、但我更愿意私下分享。 有没有人可以直接与我们讨论这个问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,宇通

     当然可以、您可以将电子邮件发送至 shadow-he@ti.com 和 derek-gong@ti.com。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 我给你们两个人写了一封电子邮件。 我期待继续我们的对话。