This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1690:Akita 放大器系列中具有 PFFB 的直流耦合 OPA 输出滤波器

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1690, OPA1662, TPA3251, PCM4104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1308351/pcm1690-dc-coupled-opa-output-filter-with-pffb-on-akita-amplifier-family

器件型号:PCM1690
主题中讨论的其他器件: OPA1662TPA3251PCM4104

大家好!  

如果我尝试的设计能够实际发挥作用、我需要一点安心:

PCM1690差分 DAC 用于从 DSP 进行转换。 使用 OPA1662 (请忽略下面 LTSpice 仿真中的部件、在实际电路中将使用 OPA1662而非 LT1124)时、数据表中建议的直流耦合差分至单端转换滤波器采用稍高的增益来补偿 PFFB 增益损耗。

然后放置 TPA3251/Akita-Amps 的 PFFB 和输入组件。 为了在正常 BTL 模式下使用 TPA-Amps、DAC 的 CH1和 CH2连接到输入 A 和 B、CH2的信号将在 DSP 中反相、因此可从实际放大器中看到正常差分信号。  

我不想1:1连接一个 DAC 通道的正输出和负输出的原因是我要在 DSP 中配置 SE 或 BTL 模式。 如果我对 DAC 的理解是正确的、那么就很容易如上所述实现。 (已知放大器上的模式引脚已正确连接)

更热模式下、通过使用不带偏置的运算放大器(0V 居中、+-12V 电源)、必须可以直接消除 DAC 本身输出端的交流耦合电容、运算放大器将简单地抵消每个通道上的+2.5V 直流偏置、并且进入放大器的直流偏移为0。

如果有人可以在这里确认我的陈述、或者如果我犯了任何错误、我会很高兴。 如果有用、也可提供模拟 Modell。

非常感谢

此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lukas:

    你上面的模型对我来说似乎是可以的,它是好的,应该工作. 另外、我想提醒您、我们的产品文件夹中提供了适用于大多数(即使不是所有)放大器的 SPICE/TINA 模型。

    PCM1690有八个通道。 请注意、VOUT1+和 VOUT1- 实现目标。 折衷通道一的信号-该通道 可转换为单端信号 ,类似 VOUT2+和 VOUT2- 实现目标。  使信号位于 通道2中,并可  转换为单端信号。 现在,如果我需要立体声信号, 例如,那么我可以使用这两个单端 信号作为我的双声道立体声。 在此概念中、您可以使用这些信号。 我试图在这个绘图中有一个以上的图形描述。  

    您还可以查看数据表中 PCM4104 (一个4通道 DAC )的应用图,如图21和22以了解过滤 SE 或 DIFF 的其他可能配置。

    此致、

    阿拉什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arash、感谢您的回答。

    我非常熟悉 LTSpice、这就是我继续使用它的原因。 如果设计人员实际了解此电路、大多数电路可被抽象为一个运行良好的 LTSPICE Modell。

    我想我确实理解你的画,感谢详细的阐述。

    总结一下我的意图:

    • DAC (+和-)的 CH1转换为单端信号、然后馈送到 A 输入端的放大器
    • DAC 的 CH2 (+和-)转换为单端信号、然后馈送到 B 输入端的放大器
    • 放大器用于 BTL 模式
    • CH1和 CH2上的音频信号相同、将 CH2信号反相、然后在两个通道进行 SE 转换后再次具有差分信号

    -->这有效地使它只有一个4通道 DAC 与差分信号,或8通道 DAC 与 SE 信号。 因此、由两个 TPA3251芯片组成的放大器系统可用作4通道 BTL 或8通道 SE、而无需对音频路径进行重新焊接或硬件改动。  

    只有在 CH1和 CH2之间、信号的延时时间/适配器接近零时、这才可能实现。 (或者至少几个幅度低于1/20kHz)。 这能够正常工作?

    此致、

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、您好!

    谢谢回复、我原本想 使用  每个通道的一个输出、并将这些输出 作为差动信号发送到放大器的 A 和 B 输入。  感谢您的澄清。

     尽管数据表仅包含指定通道内的延迟、并且我们没有 任何有关 b/w 通道延迟不匹配的数据、但我不希望这很明显。 因此您的计划应该没问题。

    此致、

    阿拉什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Arash、感谢您的评估。 我可能只是尝试一下,并测量几个样本,如果有什么东西可以看到:)