This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC6140:连接 OPA1633 FDA 与 TLV320ADC6140时的差分信号电压电平

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA1633

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1309809/tlv320adc6140-differential-signal-voltage-levels-when-interfacing-opa1633-fda-with-tlv320adc6140

器件型号:TLV320ADC6140
主题中讨论的其他器件:OPA1633

我们设计的音频电路使用全差分放大器 OPA1633作为 ADC TVL320ASC6140的前置放大器。 FDA 的输出是可调节的、当我们生成峰值为+2.5至-2.5V 且 VCOM 设置为0V 的差分信号时、我们将进行调节。 我们想知道连接到 ADC 的理想拓扑。 更具体
1 -我们可以通过接口将+/- 2.5V 差分信号直接连接到 ADC 的 INP 和 INM。 ADC 输入是否可以承受负电压? 在数据表中、绝对最大额定值显示-0.3 - AVDD。 或者我们应该将 FDA 的 VCOM 更改为 AVDD 的一半、即3.3/2=1.7V?
2.在前置放大器和 ADC 之间应该有一个隔直电容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Azmat。

    全差动该器件在 AVDD 为3.3V 时支持2Vrms (2.83Vpeak);在 AVDD=1.8V 时降至1Vrms。 针对您的输入条件、我推荐3.3V、这样器件就能正常工作。

    我还建议使用1uF 电容器对输入信号进行交流耦合 、以实现最佳性能、而无需共模匹配。

    您还可以对输入信号进行直流耦合、只需调整放大器的共模或将 MICBIAS 配置为 AVDD/2。

    因此、简而言之、该器件在交流或直流耦合配置下可以正常工作、只需确保 AVDD=3.3V。

    此致、