This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV595:DRV595

Guru**** 1934100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1309885/drv595-drv595

器件型号:DRV595

你好

在使用5欧姆负载获取约8V 的输出电压时、我遇到问题

配置:

AVCC-PVCC:12V

输出滤波器:47uH、接地为4.7uF (在两个 OUTx 上)

          两个滤波器输出之间为9.4uF (负载侧)

          BSP/N 至 OUT/N:0.22uF

主模式、1MHz、20的增益、 IN-连接到电阻分压器(3.3V 通过2个5.1千欧电阻: mid_point = 1.65V)

当递增 IN+以在负载上获得大约8V 电压时、信号变得不稳定(图形以70Hz 重复)

同步时钟偏差(0V)持续9ms 并在5ms 内返回到100kHz  

IN-:变为3.3V、并在同步时钟恢复为100kHz 时降至正常值

当同步时钟 重新出现时(100kHz)

  • OUTP 跳跃11V   (正常、因为 IN-的电压为3.3V...)
  • OUTN 至0V
  • IN-从3.3V 移动到其标称中点(斜降)

当同步时钟为0V 稳定时  (控制器处于关闭/高阻态模式...)

  • OUTP 移动约6V
  • OUTN  移动约6V
  • IN-变为3.3V

FAULTZ 引脚始终保持高电平

有什么想法可以解释系统复位/空闲模式...?

谢谢

伊夫斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yves:

    您能向我展示您的硬件吗?

    此致、

    邓尼·彭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Donny、

    我今天早上终于找到了问题。  装配不良问题是当电流消耗增加时、我的电路中出现了异常行为

    我今天早上就修好了。

    谢谢  

    伊夫斯

x 出现错误。请重试或与管理员联系。