This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:无声音

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1310008/tas5805m-no-sound

器件型号:TAS5805M

大家好。 我们在 TAS5805M 方面遇到了问题。 没有声音。 声源是通过 I2S 的蓝牙模块。 我们尝试了以下方法

  1. 蓝牙模块设置为44.1kHz 16位。  

    将设置以下寄存器、REST 为默认值。  

    Addr - Val
    0x03 - 0x02
    0x03 - 0x03
    0x28 - 0x58
    0x33 - 0x00
    0x4C - 0x2F
    0x5D - 0xF8

  2. 蓝牙模块设置为48kHz 32位
    Addr - Val
    0x03 - 0x02
    0x03 - 0x03
    0x28 - 0x59
    0x33 - 0x03
    0x4C - 0x2F
    0x5D - 0xF8
  3. 44.1kHz 16位。  我们使用 PPC3获取寄存器值、并将其加载到 TAS505M 中。  请查看随附的文件。  

e2e.ti.com/.../dumped_5F00_reg_5F00_from_5F00_ppc3.txt

这是原理图。  

该波形适用于情况1和2。 扬声器引脚的测量。  

这个是针对第三种情况的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果输出具有正常 PWM 波形、则表示芯片处于正常状态。

    请检查 I2S 输入、尤其是 SDIN。

    请正确设置字长、位深和位偏移。

    此致、

    邓尼·彭