This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505EVM:无法正常运行、这是硬件问题吗?

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2505EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1310803/tas2505evm-unable-to-function-properly-is-it-a-hardware-issue

器件型号:TAS2505EVM

您好、TI 团队、

将 TAS2505EVM 板连接到计算机后、我打开 Codec Control 软件、该软件会显示已连接的器件、然后点击 View -> Example Configuration... ->已加载回放 D 类扬声器->程序编解码器软件的进度条(我的理解是完成上述操作意味着完成芯片的寄存器配置)。 然后、我将扬声器连接到 TAS2505EVM 板的输出并将100Hz 和10kHz 正弦波输入连接到模拟输入、但扬声器没有响应。


问题:如何配置编解码器控制软件调试?


问题:如何连接 TAS2505EVM 电路板的输入和输出接口来驱动该电路板?


我从 TI 官方网站下载了文件"TAS25xx 编解码器控制 EVM (修订版 A)"并进行了详细查看、但仍不了解。 在线信息太少。 贵公司的专业技术人员可以解释如何驱动此评估版本

我认为、在软件上安装了 ProgramCodec 实例后、TAS2505EVM 的寄存器配置就完成了。 无论是通过模拟输入还是 I2S 数字输入输入输入音频信号、输出端都应该有声音、但我的扬声器根本没有响应

谢谢、此致