This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM49450:选择帮助

Guru**** 2831025 points

Other Parts Discussed in Thread: LM49450, LM4935, TAS5102, TAS5705

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1310503/lm49450-selection-help

器件型号:LM49450
主题中讨论的其他器件: TAS5102TAS5705

您好!

我正在从事一个项目(蓝牙立体声扬声器)、该项目需要:

  1. 2个2W 或3W 扬声器
  2. 耳机输出
  3. 立体声输入(AGC?)
  4. 低音炮输出,20W,带选择截止频率的旋钮。  

对于1到3而言、 LM49450似乎可以用作

我有两个问题、  

1) 1)如何将 AGC (自动增益控制)添加到立体声输入中? 与 LM4935类似、现已停产

2) 2)添加要求4的最简单方法是什么? 我假设模拟输入更容易更改截止值(旋钮)

我喜欢 TAS5705 (数据表第2页)的应用图、它将 TAS5102用作低音炮、但  TAS5705  缺少辅助输入

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Scutarius、

    如果您选择要求4上的模拟输入选项、您可以查看 TPA31xx 系列放大器。 您可以使用与 LM49450相同的模拟输入信号、并在 TPA31xx 的输入端添加一个低通滤波器。

    如果 TAS5705和 TAS5102看起来正常、您可以只添加一个 ADC、如 TLV320ADC31xx 或 PCM186x、 该 ADC 将模拟输入转换为数字输出、然后使用一些开关或多路复用器在模式之间进行切换。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师