This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6584-Q1:直流检测:误检测

Guru**** 2457760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1310617/tas6584-q1-dc-detect-mis-detection

器件型号:TAS6584-Q1

你(们)好。

我想确认直流检测功能是否由于音乐中的低频元素(例如低至20Hz)而错误触发。

我听说直流检测时间是600ms、因此我想检查是否存在这样的风险。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    20Hz 低频不会误触发直流检测。

    此致、

    邓尼·彭