This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5822M:导出的寄存器映射值和 I2C 读出值不同。

Guru**** 2502745 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1297858/tas5822m-exported-register-map-value-and-i2c-read-out-is-different

器件型号:TAS5822M

大家好、

我有一个客户希望使用 TAS5822。 他们目前在导出寄存器映射值和 I2C 读取(读取方式不同)方面面临问题、甚至是在 进行任何操作之前的初始启动。

他们尝试 通过 I2C 写入一些寄存器、可以看到值发生了相应的变化、但当他们尝试导出寄存器映射并进行比较时、导出的值与他们写入的值不同。

您能对此提供建议吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emest

      我们可能需要它的详细信息。 您能否让客户提供客户发现问题的特定寄存器地址。 他们从中读取的值是什么、以及他们预期的值是什么。 我们可以在 EVM 上检查它。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shadow、

    感谢您的答复。

    e2e.ti.com/.../EndSystemIntegration.h

    客户设法抑制了当前状态.h 文件并读出一些寄存器、值是不同的、例如0x33、0x38等、我可以向您确认一下哪个是正确的吗?

    此外、客户还 需要一整套寄存器设置来初始化要设置为 TDM 音频解码器的芯片。   您能为您提供帮助吗?

    此致、

    欧内斯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ernest

      可以看到、我们对转储的 I2C 代码存在一些误解。

      PPC3软件的寄存器映射是正确的值。 但这些寄存器设置实际上不会转储。 PPC3将主要转储与音频调优相关的寄存器。 如果我们要使用与默认值不同的值、则应在转储代码的末尾添加所有数据表寄存器。

      例如、转储文件、我们可能认为我们将0x9a 写入0x33寄存器。 但实际上、在这些代码之前有(0x00、0x2a)、这意味着我们更改为2a 页、寄存器0x33位于2a 页、与数据表寄存器不同。

      在大多数情况下、数据表寄存器可能会将它们保留为默认设置。 对于 TMD、数据表第7.3.6章介绍了如何设置它。 如果您有任何具体问题、敬请告知。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shadow、

    非常感谢您的一贯支持。

    但是、TDM 在客户侧仍然无法工作、即使是遵循规范中的建议也是如此。

     如果客户需要4通道 TDM、对于16位和32位、44.1kHz 和48kHz、您能帮助我们提供正确的设置吗?   

    您最好从您身边执行转储、我们会将其导入到我们的 EVM 中以便

    请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shadow、

    新年快乐!如果有任何更新、我可以与您联系吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emest

      抱歉、系统中不知何故错过了该 Thread。

    您最好从侧面执行转储,然后我们将其导入到我们的 EVM 中以进行测试

      正如我提到过的、转储代码仅包含与调优相关的寄存器、为了设置 TDM、我们必须根据数据表设置寄存器。 只需要设置寄存器33h 和34h。 将位[5:4]设置为 TDM、b'01。 位[3:2]需要根据客户的 LRCLK 进行设置。 位[1]:0以选择字长。 寄存器34h 主要用于设置偏移、客户可以首先将其忽略。  

      我建议您引导他们使用 I2S 格式开始播放。 如果设备仍然无法工作、则会出现其他问题、需要查明。 然后更改为 TDM 格式、并设置33h 寄存器。 如果仍然存在时钟错误、需要检查时钟频率和比率、如果它们符合数据表要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shadow、

    非常感谢。

    是的、我们默认尝试了 I2S、2个通道可以正常工作。  

    设置为 TDM2时、24位。 播放24位、48kHz 的音频曲目、左右声道被交换、但右声道的输出失真。

     

    这就是我们设置的值。

     

    我们尝试设置为32位 TDM2。 播放24位的音频曲目、48kHz、左右声道已交换、这次音频声音正确。

     

    这是设置、

    然后、我们尝试设置为16位 TDM2。 播放16位48kHz 的音频曲目、左声道仍然 交换;当我们播放单声道、仅右声道时、评估板将关断。

     

    这是设置。

     

    请提供建议。

    此致、

    欧内斯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ernest

      首先我们需要明确、客户说、16位/24位/32位是每个插槽的总长度、还是有效位?

      总长度24位、应如下所示、这是数据表意思。 每个插槽只有24位、并且彼此相邻。

      只有位24有效、可能看起来如下所示。 这实际上仍然是32位的插槽大小,只适用于每个插槽,使用24位。 根据您的描述、它们设置了32位、正常工作、但只能交换、很可能是在这种情况下。  

      您需要确保在每个工作条件下的 SCLK 和 LRCLK 频率是多少、使用示波器进行测试。

      换用不是什么大问题、只需换用输出电缆或扬声器即可。 他们要么在硬件中错误地对待左/右通道、例如原理图或电缆、要么在 SDIN 线路上放置正确的左/右通道信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shadow、

    客户已经尝试过、换用对他们来说是一个很大的问题、它正在导致评估板关闭。 客户需要一整套寄存器设置来初始化要设置为 TDM 音频解码器的芯片。 我的理解是、数据表上应该有一些表格来配置此功能。

    请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ernest

      正如我们在 WebEx 上所讨论的那样、我们需要确保 TDM 格式客户正在使用什么。 正如我所建议的、交换问题可以解决。 您可以直接向我们的 AE 成员 Donny 发送电子邮件以解决此问题。