This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3106:1个音频输出、1个麦克风和1个立体声线路输入

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1310185/tlv320aic3106-1x-audio-out-1x-microphone-and-1x-stereo-line-in

器件型号:TLV320AIC3106

您好!

客户指定此编解码器的输入/输出是3.5mm 4极 TRRS 连接器。

但是、要实现"1x 音频输出、1x 麦克风和1x 立体声线路输入"的功能、请执行以下操作:

(一)是否可行? (2)是否有任何参考电路图?

谢谢!

杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    这是可能的、但并不是最佳的。 您可能会执行一个分配、例如 T:立体声左侧、R:立体声右侧:、R:音频输出、S:麦克风。

    但是、您将缺少公共接地连接、这使得音频信号非常容易受到噪声的影响。 我不知道任何参考电路、但如果您对 TRRS 连接器的引脚排列进行研究、您会发现在环或套筒上包含接地连接很常见。

    此致、
    J·麦克弗森