This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5242:DSP 板输出上的噪声

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5242, OPA1656

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1310338/pcm5242-noise-on-dsp-board-output

器件型号:PCM5242
主题中讨论的其他器件: OPA1656


您好、TI 团队:
我们的 DSP 板输出端的噪声有一个问题。 我们希望通过评估所使用 IC 的性能来确保噪声不来自我们的输出电路。 输出由 DAC PCM5242转换。 然后使用 OPA1656ID 运算放大器放大模拟音频信号。 我们的问题是噪声问题是由 DAC 或 OPA 配置不正确引起的。


DAC 输出端的低通滤波器的尺寸是否正确?
是否可以移除电阻器 R612和直流耦合电容器 C615、例如使用 OUTRP?
另一个问题是、是否必须调整两个 IC 之间的阻抗以保持尽可能低的本底噪声?


我附上了一张原理图页、其中包含使用的 DAC 和 OPA。

感谢您的支持!
此致
E·莱姆尼茨

e2e.ti.com/.../crispAudio--DSP-DAC-OPA。pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Emanuel   

    我 看了原理图、下面是一些 我熟悉的有关 DAC 的建议:

    滤波器元件值正常  

    我会为每个电源引脚使用专用的去耦电容器、 位于引脚的正端或尽可能靠近引脚。

    我通常为 I2S 信号添加22到100欧姆的串联电阻、

    我还对 I2C 信号使用上拉电阻器。 请访问  SLVA689 - 2015年2月、了解更多信息

    如果不需要 XSMT、它可以直接连接到 AVDD。

    PCM5242提供 中央接地 功能、允许 去除 输出上的隔直电容器、因此您可以去除 直流耦合。 事实上、如果您查看 EVM 原理图、除了滤波器之外、我们没有任何直流阻断或电阻器 ( 图7.   SLAU592A 用户指南中的 PCM5242EVM 原理图评估模块)。  

    虽然阻抗匹配始终是一种很好的做法、但我从未使用过 OPA1656 、因此 、如果您想、请发布有关  OPA 问题的新帖子。

    此致、

    阿拉什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arash、

    感谢您的支持!

    SLAU592A 用户指南中(图7.) DAC 的输出端的低通滤波器后面没有电阻器。 但在 PCM5242的数据表中已提供(图80)。 使用了402 Ω 电阻器。 有什么原因呢? 我的设备中是否需要它们?

    此致

    E·莱姆尼茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emanuel:

    在用户指南的原理图中、DAC 的输出电压 经过滤波、并发送到 XLR 连接器进行外部连接。

    我认为数据表图表中使用的放大器是电 流放大器、因此它使用串联电阻器将 DAC 电压转换为电流、以将其发送到放大器。

    此致、

    阿拉什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arash、

    数据表方框图中使用的放大器是耳机放大器。 由于我们在 DAC 的输出端运行一个 OPA、因此我实现的电路是否也需要串联电阻器?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无需串联电阻。

    此致、

    阿拉什