This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3250:故障引脚功能

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3250
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1310330/tpa3250-fault-pin-functionality

器件型号:TPA3250

团队、您好!

我们目前正在研究使用 TPA3250进行设计的60W 放大电路

在测试期间、我们可以看到故障引脚会在短时间内切换至低电平(0V)。 您能建议导致这种行为的原因是什么吗?  
是正常情况、还是在 IC 功能出现故障时发生。

在测试期间、监测温度且温度低于40°C。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pavan:

    在此条件下、您是否能够操作此器件? 这是在启动期间发生的。在器件启动时、您可能会在 引脚对引脚短路保护期间看到此引脚切换一小段时间、以及当您由于 UVP 而使器件退出复位时内部 LDO 斜升。

    此致、

    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    否、在此条件下无法运行。 我们将在故障引脚持续获得 PWM 信号。
    在固定间隔的短时间内、故障信号将变为低电平。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Pavan。

    更多详细信息、请帮助我们提供更详细的信息。

    • 出现此问题时? 启动、空闲或播放音乐? 您能帮助收集一些波形吗?  四个探针、 FAULT、CLIP_OTW、OUTPUT_N (在电感器 之前)、OUTPUT_P (在电感器之前)。

          

    • 请提供您的原理图。
    • PVDD 电压和负载阻抗。

    Br.

    魏秋。