This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6110A2:不工作

Guru**** 2512495 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA6110A2, TPA6111A2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1311554/tpa6110a2-not-working

器件型号:TPA6110A2
主题中讨论的其他器件: TPA6111A2

您好!  

我正在尝试根据 TPA6110A2设计耳机放大器。

这是我的原理图:

音频插头实际上是 PCB 上的插孔。

我正在使用一个3.3V 电源和一节锂离子电池进行测试、最大电压为4.2V。

没有任何输出。

我将在 C1和 R1之前测量音频输入信号、但在 R1之后与 R3的结点测量出2V 直流电平。

另一方面、在 C11和 R2之前有音频信号、但在 R2之后、在与 R4的结处、我将测量1V 直流电平。

我的旁路不是 VDD /2、因为我在 CB (C3)上测量的电压约为500mV。

90mA 的功耗为3.3V、而不执行任何操作、即使拔下两个音频连接器也是如此。

在关断下拉电阻器就位后、我将在关断引脚上测量大约800mV 的电压。

这样一个简单的设计、但我显然在某个地方犯了一个错误。 我已经尝试弄乱增益电阻器、但运气不好。

我很抱歉,也许我错过了一些东西,我想请一些帮助。

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Secere:

    C1、C2、C3、C4和 C11使用哪种类型的电容器? 这些都是陶瓷器件吗?

    旁路引脚上的低电压以及相对较高的电流、无论器件是否被启用、都是不正常的。 如果您通过移除输入、输出和旁路电容器进行测试、您看到旁路电压有任何变化吗?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    是的、所有旁路电容器都是陶瓷电容器。 我在电源输入上只有2个大容量电解电容器。

    我已经逐一移除了 PCB 上的所有器件、但 TPA 本身和用于关断引脚的下拉电阻器除外。

    捆扎在 PTC 保险丝上。

    在旁路引脚上具有相同的高功耗和相同的电压电平。 (3.3V 电源时小于1V)。

    我将看看我是否有任何其他全新 TPA、然后尝试在全新的 PCB 上组装一个、按照另一个方向进行;逐一组装 PCB 部分、看看会发生什么变化。

    外露焊盘可以连接到 GND、对吗?  

    我在该论坛上看到了另一个线程讨论这一点。

    此时、我认为可能存在 PCB 制造缺陷、即使我至少在顶层和底层看不到任何问题、在裸 PCB 上进行导通性测试也没有发现任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经解决了它自己伊凡,不要担心。

    似乎我订购了错误的器件。

    电路板专为 TPA6110而设计、我已在其上组装了 TPA6111。

    除了占地面积外,这两个区域之间的主要区别是什么? 您会推荐什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Secere:

    感谢更新。 所有 TPA611x 系列具有 相同的封装选项、只是封装有所不同。
    您只需替换当前 PCB 上的 IC 或更新 PCB 以匹配 TPA6111A2即可。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师