This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6304-Q1:一些问题

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA6304-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1312048/tpa6304-q1-some-questions

器件型号:TPA6304-Q1

大家好、

我的客户有一些问题需要确认:

Q1:GPIO1和 GPIO2的默认功能是 Hi-Z? 上电时、它配置为其他功能、例如 muteZ。 断电和重启后是否仍处于高阻抗状态?
Q2:如果未使用 GPIO1和 GPIO2、建议的解决方案是什么?
Q3:散热焊盘是否必须接地?
Q4:是否建议单独处理6304的接地引脚? 如何分割土地?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan!

    1. 断电 VDD 并重新启动后、这些器件将恢复为默认值。  默认为 Hi-Z。  它将需要重新配置。
    2. 如果不使用、请将其保留为默认值。
    3. 不一定。  散热器应接地以获得良好的 EMI。   
    4. 请勿拆分 TPA6304-Q1上的接地引脚。  它们必须都在同一个接地层。

    此致、
    S·格雷格