This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424E-Q1:THD + N 或 THD 算法

Guru**** 1136260 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1311224/tas6424e-q1-the-thd-n-or-thd-algorithm

器件型号:TAS6424E-Q1
主题中讨论的其他器件:TAS6424

您好、TI 团队

我可以问问、如何 计算 TAS6424 THD 或 TAS6584、以获取 TAS64+N 或 THD 算法?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hsinhung,

    THD 不是使用音频测试设备计算而是测量的。

    此致、
    S·格雷格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Gregg

    下面是我们的结构、我们将其设计为测量来自 AMP 的总功率、想要了解总荷尔蒙值(R-load 为4Ω)、I'ii  会向我们的软件团队提供 THD 算法、因此我需要知道如何计算它、您能给我们什么建议吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hsinhung,

    此请求超出了我们的放大器的使用范围、因为我们使用经过校准的测试设备来测量 THD。  

    我执行了快速搜索、发现 Matlab 有一个 计算 THD 的函数。  我看到信号处理库中有一个 thd()函数。 如果您无法访问 Matlab、我建议您在线执行更多搜索、以了解如何在数字域中执行此操作。   

    此致、
    S·格雷格