This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3118D2-Q1:关于数据表上的增益值的问题

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3118D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1311244/tpa3118d2-q1-question-about-the-value-of-gain-on-the-datasheet

器件型号:TPA3118D2-Q1
主题中讨论的其他器件:TPA3118D2

尊敬的 TI 专家:

我的客户询问了 数据表上的增益值。

问题是、"6.5直流电气特性"与"表1"之间的值。 增益和主器件或从器件"这一概念略有不同。 请参阅下表。

您可以看到、(我认为) R1和 R2的值是相反的。 甚至有些值也不同。 (即主模式的增益20 -> R1的值是5.6K? 或20K?)

TPA3118D2 (工业版本)仅供参考、 都相同。

请检查此问题、确定哪一个是正确的。 谢谢。

此致、

蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ,Chase Jeong

    这是数据表中的一个错误。 感谢您的提醒。

     

    正确的值是表1、请使用此表。

    此致!

    莱奥