This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505-Q1:在数字输入和模拟输入上设置的 AP555 THD + N 测试

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2505-Q1, TAS2505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1308935/tas2505-q1-ap555-thd-n-test-set-up-on-digital-in-and-analog-in

器件型号:TAS2505-Q1
主题中讨论的其他器件: TAS2505

您好、专家:

我的客户 Bosch 已经使用 TAS2505-Q1很长时间了。 我们将设置工作台、以 THD 在模拟输入模式和数字输入模式下测试 EVM+N。

  •  模拟输入

我在模拟输入模式上进行测试。 但是、AP 的设置似乎是错误的。 您可以在下方看到 AP 设置和 Bench 设置。

似乎没有输出。 我是如此的困惑。 I 在 P+和 P-上测试 PWM。 有 PWM。

然后、我更改 AP 的设置。 我把 AP 输出从平衡更改为不平衡(我也改变 AP 上的导线,但我没有拍照)更重要的是,我只连接1线 P-到 AP 输入。 得到 THD + N、但值似乎太大。

然后、2通道都有 PWM 波形。 但波形似乎都一样。 因为当我将 P+和 P-连接 到 AP 模拟输入时、没有输出。

  • 数字工作台测试

我的客户 Bosch 测试了数字输入。 AP 输出为数字串行、AP 输入为非平衡 AP。 客户没有使用 GUI。 它们在寄存器中生效。 您可以看到随附的。

e2e.ti.com/.../TAS2505-Setting.xlsx

但结果如下所示:

VOUT=1.4V

 空载:THD + N 0.05%

4 Ω:THD + N 1.2%

I2S 串行配置如下所示。

总而言之、您想与我分享一下 THD TAS2505-Q1模拟输入和数字输入的 AP TAS2505+N 测试项目吗? 如果 AP/ HW/GUI 设置不正确、您能否指出任何特定的错误?  

非常感谢!

此致

伊梅尔达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我要补充的是、我们已将 AP GND 连接到 TAS2505 EVM GND。 当我进行模拟输入测试时、导线绞合。  

    如果您未使用 AP555、恐怕无法打开该项目。 您可以向我发送屏幕截图。 非常感谢!

    此致

    伊梅尔达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Imelda:

    乍一看、模拟输入的器件配置中存在一些错误、如果使用 R 和 L 作为单差分、则混频器 P 和混频器 N 配置必须是互补的、如果启用了所有混频器信号路径、则输入信号将被取消。

    我将详细检查所提供的信息、并在接下来的几天内回来提供进一步的注释和 AP 文件。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    非常感谢您的帮助!

    1.我改变模拟输入的设置。 我打开混频器 P 的输入。配置正确吗?

    2.在数字输入方面,您能帮我检查 GUI 配置吗?

    此外、AP 的设置如下所示

    此致

    伊梅尔达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Imelda:

    附件是包含每种测试输入类型详细信息的测试报告。
    如果您有任何问题、请告诉我。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

    e2e.ti.com/.../TAS2505-Test-Setup.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ivan Š,ć

    非常感谢您的大力帮助! 我会尽量给你反馈!

    此致

    伊梅尔达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    重新测试 THD + N。 但是、在 Bosch 上、我们没有 AUX-0025过滤器。  

    e2e.ti.com/.../Bosch-TAS2505_2D00_Q1-THD_2B00_N.pdf

    1.如果客户不使用标准 AP 线,测试结果会受到影响? 我们选择双绞线。 对硬件设置有什么建议吗?

    2. AUX-0025滤波器是否会影响测试结果? 我知道这有点神奇,你能不能在没有 AUX 滤波器的情况下为我提供测试结果吗? 换言之,辅助过滤器是否会影响测试结果? 我搜索 AUX 信息。 20kHz 以上的频率似乎会被切断。 AP 具有 AES17滤波器。 不同的滤波器会对 THD + N 产生一些影响、对吧?

    AUX-0025 / 0040 / 0100开关放大器测量滤波器-音频精度(ap.com)

    此致

    伊梅尔达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Imelda:

    我在没有 AUX 滤波器的情况下进行了测试、结果大致相同、您应该可以只使用 AES17滤波器进行测试。
     您分享的测试结果对我来说似乎没问题。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    您是否愿意与我分享为什么需要外部滤波器? AP 中有20K 低通滤波器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Imelda:

    外部 AUX 滤波器对于高功率放大器变得更加重要、您可以参阅此 AP 文章的最后一段: 为2700系列分析仪选择合适的 AES-17前置分析仪滤波器- Audio Precision

    Switching (Class D) power amplifiers present a special case. Because their speaker outputs often contain high frequency switching noise at much higher voltage levels than line level devices, slew-induced distortion can be caused on the audio analyzer’s input stages. This holds true for all audio analyzer models and brands. To eliminate this problem, passive filtering must be done before the signal enters the analyzer. AP makes the AUX-0025, AUX-0040 and AUX-0100  filters for this purpose. As the primary function of the external passive filter is to prevent input overload, the steeper brick-wall S-AES17 filter is still necessary to eliminate all out-of-band noise that might influence measurements.

    对于 TAS2505等电压相对较低的放大器、影响不那么大。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师