主题中讨论的其他器件: PCM5122、PCM5102
您好!
PCM5102A 是否可用于采样频率为12.8KHz、180KHz 和256KHz 的非音频应用? PCM5102A 是否专用于数据表中列出的常见音频频率(8kHz、16kHz、(32kHz - 44.1kHz - 48kHz)、(88.2kHz - 96kHz)、(176.4kHz - 192kHz)和384KHz)?
在数据表中、表10仅列出了10种常见的音频采样频率。 如果我想将 PCM5102A 用于表10中未提及的其他一些频率、我该如何实现?
我将 这个 DAC 作为从器件连接、将 FPGA 作为主器件连接。 那么、可以针对非指定采样频率完成任何 PLL 配置?