This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5102A:PCM5102A 是否可用于通用音频采样频率以外的采样频率

Guru**** 678420 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM5102, PCM5102A, PCM5122
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1305643/pcm5102a-can-pcm5102a-be-used-for-sampling-frequencies-other-than-common-audio-sampling-frequencies

器件型号:PCM5102A
主题中讨论的其他器件: PCM5122、PCM5102

您好!

PCM5102A 是否可用于采样频率为12.8KHz、180KHz 和256KHz 的非音频应用?  PCM5102A 是否专用于数据表中列出的常见音频频率(8kHz、16kHz、(32kHz - 44.1kHz - 48kHz)、(88.2kHz - 96kHz)、(176.4kHz - 192kHz)和384KHz)?

在数据表中、表10仅列出了10种常见的音频采样频率。 如果我想将 PCM5102A 用于表10中未提及的其他一些频率、我该如何实现?

我将  这个 DAC 作为从器件连接、将 FPGA 作为主器件连接。 那么、可以针对非指定采样频率完成任何 PLL 配置?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于这是一种音频 DAC、我个人从未将其用于任何 非音频 采样频率、 但我认为它可以工作、但可能不符合数据表的规格。 对于非音频采样频率、我认为您需要 PLL。

    请参阅数据表 、因为它提到了"SCK 速率在标准音频时钟中不常见、在1 MHz 和50 MHz 之间、仅通过配置各种 PLL 和时钟分频器寄存器而在软件模式下受支持。"

    此致、

    阿拉什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。 但我担心的是 PCM5102A 是否 支持用于配置各种 PLL 的软件模式。    在该软件模式(配置 PLL)下、DAC (PCM5102A)将支持12.8kHz、64kHz、128kHz、180kHz、256kHz 等的采样频率。 请 确认。

    此致、

    水烟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您不理解我的问题、请找到以下说明。

    我正在4线制 I2S 模式下使用 PCM5102A。 这意味着所有时钟- SCK、LRCK、bck -均由主 FPGA 生成并提供给 PCM5102A。 在这种情况下、内部 PLL 将被禁用、因为 SCK 在外部提供。

    请参阅 下表 、了解不同系统的采样频率、BCK、SCK、将由 FPGA 提供。
    采样率(ODR)(ksps) LRCK (FS) BCK (64 FS) SCK (128fs)
    12.8 12.8 819.2 1638.4
    32 32 2048 4096
    64 64 4096 8192
    180 180 11520 23040
    180 180 11520 23040
    32 32 2048 4096
    128 128 8192 16384
    180 180 11520 23040
    32 32 2048 4096
    256 256 16384 32768
    256 256 16384 32768
    由于我们的采样时钟不是标准音频采样频率、因此我们已确保 SCK 小于50MHz。 我们希望 DAC 的性能符合预期、或者对于上述配置、可能会观察到任何问题。
    此致、
    水烟五世
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sujisha:

    感谢您对问题的澄清。   PCM510x 系列,根据其用户指南,它仅可进行硬件编程,因此无法按照对 PCM5122寄存器进行编程的方式对 PLL 进行编程。 如您 所 知、对于 PCM5122、对于非音频、PLL 需要进行编程、但在 PCM5102A 中、当未提供 SCK 时、PLL 以 bck (音频)为基准生成 SCK。

     我从来没有在非音频应用中使用过 PCM5102 ,特别是当 SCK 也提供像您的应用, 但我相信它仍然有效 --- 保证数据表规格。 让我看看我是否能找到此设备的 EVM 并测试诸如 fs=256k 的非音频频率。 我将在下周结束前得到答案。

    此致、

    阿拉什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sujisha:

    我 找到了 PCM5122 EVM,我验证了它在硬件模式-没有任何需要编程它,该部件能够用于各种 非音频,我通过  AP2700系列应用 . 我尝试 频率高达216K、 因为 AP2700不能超过216K 的 FS。 我之前说过、PCM5102  也应该能够在非音频频率下工作。

    此致、

    阿拉什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的努力和即时响应。 请澄清我的以下几点:

    您是否检查了 下 表中列出的所有频率? 您是否发现任何频率的 DAC 性能存在任何问题?

    2. PCM5102A 和 PCM5122的"硬件模式"是否存在任何差异? 从 PCM5122的数据表中、 Asper My Understanding、将模式1和模式2引脚连接到 DGND 以设置硬件模式。 则 PCM5122将与 PCM5102A 相似。 请更正我的错误。

    采样率(ODR)(ksps) LRCK (FS) BCK (64 FS) SCK (128fs)
    12.8 12.8 819.2 1638.4
    32 32 2048 4096
    64 64 4096 8192
    180 180 11520 23040
    180 180 11520 23040
    32 32 2048 4096
    128 128 8192 16384
    180 180 11520 23040
    32 32 2048 4096
    256 256 16384 32768
    256 256 16384 32768
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sujisha:

    请记住、这是一个音频 DAC、因此不能保证 非音频频率的性能。 我测试了 列表中的多个频率、但没有看到任何器件 功能问题。

    今天、我  使用了 PCM5102EVM 本身和这里是一些示波器的镜头与不同的采样频率 (我也尝试了200kHz 和215KHz )

    此致、

    阿拉什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arash:

    感谢您的答复。   

    我们已将 PCM5102A 组装到通用 PCB 上、并开始在我们的实验室中进行测试。 但我们甚至在4线 I2S 模式下也无法获得32KHz 采样频率本身的输出。 所有时钟均正确来自 FPGA、下方给出了时钟值。 但只有噪声 会在输出端观察到。

    对于32KHz 采样频率、  

    SCK = 4.096MHz

    LRCK=32KHz

    BCK = 2.048MHz

    并完成以下设置:

    * XSMT 引脚已通过10K 分辨率上拉

    *DEMP,FLT 和 FMT 已使用10k 分辨率下拉

    您能否查看 随附的原理图、并告诉我 除此之外还需要做什么。  

    e2e.ti.com/.../AnSNS_5F00_DAC.pdf

    此致、

    水烟五世

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    就元件本身 和 EVM 而言、我认为我已经演示了即使是音频器件、该器件也能以非音频采样率工作。 此外、我认为您的原理图不存在任何一般问题。 因此、 问题可能与  通用 PCB 上原理图的实际实施有关 、或者是 信号问题(CLK、电源或...)  连接到 器件-或在内部生成。  

    我唯一能建议您 检查引脚(LDO、VNEG 和...)上的每个电压。 以确保该信息正确无误。 还要在同一窗口中绘制 I2S 信号 、并确保其为 I2S 格式、如图14所示。 I 2S 音频数据格式。

    就帖子的标题而言、该部件适用于非音频频率。  

    如果您对此部分还有其他问题、请 打开新帖子。

    此致、

    阿拉什  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arash:

    我们已经检查了电压和 I2S 图。 我们的观察如下:

    1.观察 LDO 电压为1.92V。

    2.在 VNEG 引脚上以及 CAPP 和 CAPM 上没有观察到电压。 CPVDD 由3.3V 电源供电。  

    3.附上 I2S 图。 图14中显示了预期结果。(黄色- LRCK、粉色- BCK、蓝色-数据)

    请告诉我、 VNEG 引脚上没有电压输出的原因是什么。 它会影响 DAC 输出吗?

    请尽快答复、因为我们处于专业建筑的中间。

    此致、

    水烟五世

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sujisha:

    为了帮助 E2E 用户、我们将划分 主题、以便 E2E 用户可以搜索并找到 答案。 正如我在前面问过您的问题、因为已回答有关 PCM5102的非音频采样率兼容性的主题。

    您的电路无法与通用  PCB 配合使用这一问题 是 一个新主题 、 需要单独解决。 如果我们发现它与第一个主题相关、我将链接它、以便其他人可以从中受益。

    此致、

    阿拉什