This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5101A:即使输入的音频信号电平相同、模拟输出电平也会发生变化

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5101A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1312254/pcm5101a-the-analog-output-level-changes-even-though-the-same-level-of-audio-signal-is-input

器件型号:PCM5101A

尊敬的专家:

我的客户正在考虑 PCM5101A、并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——

我有一个关于"PCM5101APW"的问题。

输入相同的数字音频输入(具有不同的采样频率)时、模拟输出电平大约不同3dBV。

我不明白为什么即使在输入相同的音频电平下、模拟输出电平也会发生变化。

OUTL/OUTR 之后的元件常数或电路是否会导致输出电平变化?

是否有任何其他可能的原因?

——

感谢您提前提供的巨大帮助。

此致、

真一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi:

    我们需要更具体的信息,关于 所使用的采样率 ,以及使用的输入频率,以及有关 LPF 或放大器的信息,可能在输出(他指的是"组件常数或电路后 OUTL/OUTR "。   

     音频输入范围为20-20kHz、因此所需的最小 FS 为40KHz (通常使用44KHz)。 此外、DAC 输出中使用的 LPF 也必须能够适应该范围。 请他 核实 这些 标准。  

    如果他仍有任何问题,请 给我发送  示意图, 以及有关输入、I2S 信号和 LPF 配置的完整信息。

    此致、

    阿拉什