This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:LC 滤波器建议

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1311840/tas5805m-lc-filiter-recommendation

器件型号:TAS5805M
主题中讨论的其他器件:TAS5805

大家好、

客户收到一个关于 TAS5805数据表中的以下 LC 滤波器建议的问题。  

它们的输入电压为15V、并使用1SPW 模式;根据表、我们建议15uH + 0.68uF。

不过、他们正在考虑使用10uH + 0.68uF、并且计算出的峰值电流为3.4A、处于5805的峰值电流限制范围内。

您能说明一下、当 VDD > 12V 时、我们为什么建议使用15uH + 0.68uF?  

是否可以使用10uH + 0.68uF?  

谢谢、此致、

将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Will

      建议的 LC 滤波器值考虑了 Idel 损耗、启动电流、最大峰值电流的性能。 我们基本上可以保证遵循建议、如果我们不想遵循、则需要在边界条件下进行测试、以查看我们是否可以接受性能。

      它们的选择将导致空闲损耗增加、启动/峰值电流增加。 建议测试可能被接受的丢失数据。 在高温/低温条件下重复启动、以找到 启动电流。 高温/低温下的最大输出功率、用于测试峰值电流。 这两种电流都需要避免发生 OC。