This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3118D2:关于 SYNC 引脚的频率

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3118D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1311191/tpa3118d2-about-the-frequency-of-the-sync-pin

器件型号:TPA3118D2

大家好、

我想在从模式下操作 TPA3118D2。
连接到其他 TPA3118D2器件时、TPA3118D2应以100kHz 的频率运行、但在连接到其他器件时是否可以使用100kHz 以外的频率?
如果是、输入范围是多少?
如果出现任何其他情况、请告知我们。

此致、
柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, 柳。

    您的意思是音频输入是100kHz? 通常、音频输入范围为20Hz 至20kHz。

    您在哪里看到过使用100kHz 的应用?

    Br.

    魏秋。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wei:

    它不是音频信号、而是 SYNC 信号。
    我认为主器件的输出是100 kHz、因此我想检查在用作从器件时是否可以插入100 kHz 以外的信号。

    此致、
    柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    柳喜

    我以为主设备的输出是100 kHz,因此我想检查作为从设备使用时是否可以插入100 kHz 以外的信号。

    我想您可能想要使用外部信号来同步多台 PC TPA3118。 很抱歉、我们没有任何数据可以使用这种方式、我可以在这里提供一些理论分析、您可能需要对其进行测试才能找到结果。

    在从模式下工作时、SYNC 引脚将是内部数字电路的时钟输入。 它专为100KHz 时钟源而设计、频率相关参数全部基于该时钟、最明显的是 PWM 频率。 如果您给出一个不同的频率、在距离不远的情况下 、例如在±10%以内、应该仍然可以正常工作、只是 PWM 频率可能具有相同的偏移、还有一些其他频率、例如处理速度。 当时钟距离太远时、无法保证结果、可能数字逻辑会受到影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shadow、

    感谢您的回复。
    我能理解它。

    此致、
    柳。