This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3223EVM:TPA3223EVM 设计文件

Guru**** 2581005 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3223EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1309944/tpa3223evm-tpa3223evm-design-files

器件型号:TPA3223EVM

你好

我们正在以 TPA3223EVM 为基础进行设计、您能否共享设计文件、以便我们可以根据要求导入相同文件和进行定制?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Deepakji:

    请参阅数据表中的参考设计。

    此致、

    邓尼·彭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    邓尼·彭

    是的、我们也在这样做。但是、如果我们有一个包含 MPNS/BOM 的原理图并且已经过测试并且可以正常工作、这将确保我们能够第一时间解决问题。 请检查 EVM 是否可以分享这些内容、因为我们已经订购过 EVM、我们将使用相同的内容进行测试。  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Deepakji

     我将通过电子邮件向您发送一些文件。