您好!
我不熟悉音频工程、但却在努力使用螺钉端子进行音频采集。
我将 TLV320AIC3104EVM-K 电路板随 EVM GUI 一起设置。 使用3.5mm 插孔、我可以使用以下命令捕获和收听不同耳机上的音频:
w 30 01 80 w 30 07 80 w 30 19 80 w 30 08 20 w 30 25 E0 w 30 26 10 w 30 2E 80 w 30 3F 80 w 30 41 0D w 30 33 0D w 30 0F 2B w 30 10 2B
我当前正在尝试使用对应于 COMM L、COMM R、MIC HI、MIC LO、VIN 和 GND 的6条线将一种航空级耳机连接到 EVM 上。 将 GND、COMM L 和 COMM R 分别连接到正 HPLOUT 和 HPROUT 端子以提供音频。
我无法正常工作的是将 MIC HI 和 MIC LO 引脚连接到产生输出的端子。
所有跳线均设置在各自的默认位置。
麦克风的偏置工作范围为8-16VDC、我曾尝试通过耳机的电压线提供该电压。
通常发生的情况是没有音频捕获的直发噪声、或者板载麦克风接管。
对于使用何种终端和命令提供任何建议都会非常有用。
谢谢你。