This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2780:TAS2780布局与 TAS2781引脚对引脚兼容

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2781, TAS2780

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1312541/tas2780-tas2780-layout-that-is-p2p-compatible-with-tas2781

器件型号:TAS2780
主题中讨论的其他器件:TAS2781

你(们)好!

我希望使我当前的 TAS2781布局与 TAS2780的引脚对引脚兼容。 我认为唯一需要注意的引脚是引脚26、该引脚在 TAS2781上为模式、在 TAS 2780上为 PVDD_SNS。 在这里、我将实施两个电阻器、根据芯片、只安装其中的一个电阻器。 TAS2780的1k Ω 至 PVDD、TAS2781的0 Ω 至 GND。 我还应该知道哪些其他引脚?

使用当前的 TAS2781原理图、我已尝试将 TAS2780焊接到 PCB、它可以正常工作、但不能正常工作。 它在空闲时消耗过多电流、并且无法始终按预期启动(只是很大的白色噪声)。 我假设这是 PVDD_SNS 引脚接地导致的?

这是我的 TAS2781工作原理图:

具体布局如下:

两款芯片的引脚比较:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Severin:  

    您是正确的、MODE/PVDD_SNS 将是唯一要考虑的引脚。  

    问题可能是由将 PVDD_SNS 连接到 GND 引起的、因为不建议这样做、在这种情况下、我们无法保证器件的性能。

    大多数 book0页0寄存器对于这些器件应该相同、但为了排除任何错误配置、您还应该专门为 TAS2781创建新配置。 您可以通过以下网址申请访问 TAS2781 PPC3 :https://www.ti.com/product/TAS2781

    此致、
    亚瑟