This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1794A:VCOM 引脚操作

Guru**** 2515105 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1794A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1307402/pcm1794a-operation-of-the-vcom-pin

器件型号:PCM1794A

大家好、

使用 PCM1794A 时可能会出现以下症状

1.输出电流低
2. VCOM 引脚上的较高电压。

可以通过更换 VCOM 引脚上的电容器来解决这些问题。
故障是否有任何可能的原因?
VCOM 引脚和+5V 电源之间使用导电聚合物铝固态电解电容器(47uf)。

此致!
柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,柳

    这些引脚用于  内部偏置去耦 、因此具有良好的工作电容非常重要。 虽然 在 新 EVM 中 使用了陶瓷电容器、例如   GRM32ER71A476KE15L   47 µF±10% 10V 陶瓷电容器 X7R 1210  , 我认为 聚合物铝固态电解电容器也应该很好。

    如果没有内部原理图、我就无法在内部评论导致 较低输出的情况。

    此致、

    阿拉什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arash:

    主席先生,我理解得非常好。
    非常感谢。

    此致!
    柳。