This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254:前端采集电路问题

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3204, TPA6132A2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1313616/tlv320aic3254-front-end-acquisition-circuit-problem

器件型号:TLV320AIC3254
主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3204TPA6132A2

您好!

我有一位客户想要制造数码听诊器产品、我希望了解相关计划。

现在有关于前端采集电路的一些问题?

该产品需要设置为三种模式、即测量心脏、肺和全频模式。 如何收集和过滤三种收听模式? 是通过硬件还是软件算法来实现滤波? 对于这三种收听模式、是否建议了总体解决方案?

我们了解到 TLV320AIC3204+TPA6132A2用于类似的产品。 但不清楚如何实现三种倾听模式。

非常感谢~

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rhea:

    我不是生物医学专家、但我认为可能发生的情况是设备会滤除特定带宽以达到收听模式。 通过快速谷歌搜索(再次我不是一个医生)心搏往往有一个较低的频率范围(20 - 200Hz),而肺部/气管的声音可以高达4000Hz.

    为此、主机控制器可以将不同的双二阶系数写入编解码器、以创建不同的频率响应。 系数可以存储在控制器上、并在需要特定侦听模式时写入编解码器。

    此致、
    J·麦克弗森