This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM3168A:来自附加通道的弱失真音频

Guru**** 2790395 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM3168A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1313061/pcm3168a-weak-distorted-audio-from-adiacent-channel

器件型号:PCM3168A

您好!

我们 多年来一直在多个项目中使用 PCM3168A、并且效果非常好。

不过、在某些器件中、使用一些器件后(例如几个月)会出现类似于串扰的问题:

如果我们在通道 N 上播放一些声音、则在通道 N+1上可以听到失真的微弱信号。 失真类似于以更高速度播放的音频文件(例如 chipmunk)、并且信号比实际通道低约30dB
我们发现更换 PCM3168A 可以解决该问题。

您是否有关于什么可以生成此输出的提示?

谢谢。
米歇尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Michele:

    通道分离规格(也称为串扰)至少为98dB。 我看到您已经尝试替换 IC、但您是否尝试过使用有故障的器件并将其放在新的 PCB 上? 器件是立即发生故障、还是需要比以往更长时间?

    我还要求您对照您的系统仔细检查绝对最大值表。 这听起来器件可能已损坏。

    此致、
    J·麦克弗森