This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2904:PCM2904的后继型号

Guru**** 2646285 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2904

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1307087/pcm2904-successor-model-to-pcm2904

器件型号:PCM2904

您好!  

PCM2904勘误指南中有一项"2.3超过最大包大小"。

在针对此项目的变通办法中,有一条声明计划发布 IC 的修订版,该修订版在2008年修复了错误。

问题1: 了解当前发布的 IC 中的错误已修复是否正确?

问题2. 请告诉我、PCM2904是否有后续型号。

谢谢。

科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    PCM2904C 是后继型号。 该错误已在当前器件中修复。

    此致、
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Jeff:

    TI 似乎当前未发布 PCM2904C。 PCM2904D 可能是 PCM2904C 的后继型号、但我的理解是此勘误表已在 PCM2904D 中得到解决吗? 我仅想查看以防万一、因为 PCM2904D 出现了与上述勘误表类似的问题。

    谢谢。

    科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    抱歉、器件弄混淆了。 不对、没有 PCM2904C。 但是、该错误在器件修订版中可以在不发布新器件的情况下得到修复。 我来向我们的设计团队了解一下这个错误。

    但是、PCM2904D 不存在、所以我对您遇到的问题感到困惑?

    谢谢。
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    请告诉我、当前发布的 PCM2904中是否已解决上述错误。 另外、当前出现问题的 PCM2904DBR 上印制的封装号为"6AM057M"。 由于软件包中未指定版本、因此还请检查具有此打印编号的产品中是否解决了错误。

    谢谢。

    科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    我已将封装信息传递给设计团队、我会告诉您它们附带了什么。

    此致、
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    谢谢你。 我们期待收到我们设计团队的反馈。

    谢谢。

    科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    我们的团队正在对其进行研究、但由于它是如此之旧的器件、可能需要几天的时间。 我将使该线程保持打开状态、但当我们有可以共享的内容时、我将提供更新。

    此致、
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    如果您能尽快检查一下、会很有帮助。

    谢谢。

    科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff

    我们进行了内部检查、发现似乎没有发生因修订而导致的 PCN 变化。 有什么需要更新的吗?

    谢谢。

    科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    内部记录对此没有100%的结论性意见、因为该器件还是相当旧的、但似乎没有发布修订来解决此错误。