This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3118D2:短路保护查询

Guru**** 2382420 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3118D2
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1303494/tpa3118d2-inquiry-for-short-circuit-protection

器件型号:TPA3118D2

大家好、TI 支持团队

我们将使用 TPA3118D2开发音频放大器。

在测试短路保护的过程中、我们发现了以下问题。

-非操作短路保护约0.7V~0.8V 输出电平。(客户开发板)

约0.95V 输出电平的非操作短路保护。(EVM)

- FAULT 引脚不会下降到低电平。

当不使用此功能时,TPA3118D2正在加热。

如果在高于上述输出电平的电平执行短路测试、输出将关闭。

然而、在上述异常运行中、输出在输出电平被减少的情况下。

问题1: 是否有检测短路保护的测试条件?

目前、扬声器的两端都短路。 该电路由 BTL 组成。

短路测试的输出电平在0V 和6V 之间传导。

谢谢。

此致、

MJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、MJ

      您的测试结果符合预期。 短路检测需要足够高的输出电流来触发、我们可以使用电流探头进行此测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、阴影

    请告诉我输出差分信号的短路测试方法。

    并且找不到可以触发短路检测的电流电平。

    请告诉我。

    谢谢。

    此致、

    MJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、MJ

     要测试短路、只需将其中一个 OUT 短接至 PVCC 或 GND。 如果您想短接 OUTP 和 OUTN、则需要输出足够大的电压来触发故障。 OC 点约为7.5A。