This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM9211:PCM9211 DIN 设置/保持时间

Guru**** 2927690 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM9211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1313424/pcm9211-pcm9211-din-setup-hold-time

器件型号:PCM9211

您好!

我了解音频信号是通过 MPIO _C 端口输入的、而 DIT 模块生成的 S/PDIF 编码信号是通过 MPO0引脚可用的。 PCM9211数据表中未提及 DIN 设置和保持时间。
因此、您能否在与 DIN 相关的 BCLK 上升沿之前和 BCLK 上升沿之后共享设置时间?

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kato:  

    因为你可能 知道这些是成熟的部件,因此我没有很多关于它们的文档,除了你可以在它的产品页,所以如果任何参数没有提到在 数据表中,我们不能对它进行评论。

    就  我个人而言、如果我在 数据表中找到有关另一路径设置时间的任何信息、我会将其用作该路径的最佳猜测数字、该数字不包含任何信息。

    对于可能造成的不便、我深表歉意、但无法提供这方面的任何数据。

    此致、

    阿拉什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arash-san:

    感谢您的提示回复。

    我了解。

    此致、
    加藤