This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424E-Q1:关于自动重试直流诊断

Guru**** 2456160 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1311664/tas6424e-q1-about-automatically-retrying-dc-diagnostics

器件型号:TAS6424E-Q1

大家好!

我们计划使用在我们的产品中自动重复直流诊断的函数。
这是基于 sloa286应用报告中描述的方法。

第9页
>如果在进入静音或播放模式之前自动触发直流诊断,如果检测到任何故障,设备将继续重试,而不需要控制命令。

当我监视波形时、它似乎在1000ms 的周期内重复。

我想知道此周期时间因器件(或周围电路设计)而发生了多大变化。

是否有任何有关这些功能的详细说明或应用手册?

谢谢、Miyuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    福本山市

    1000ms 周期基于内部计时器。  没有外部电路会影响该时间。   没有应用手册详述此计时器。

    此致、
    S·格雷格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Scott 先生:

    感谢您的回复!

    请告诉我内部计时器何时开始计数1000ms?

    是否在为每个通道设置错误报告后开始计数?
    或者、计数是否在所有通道上的直流诊断完成后开始?

    此致、

    福本市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    福本山市

    你要做什么?  可能有比使用计时器更好的解决方案。   

    此致、
    S·格雷格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott 先生:

    我们希望实现用于直流诊断的重试机制。
    应用报告(sloa286)描述了一种计算 N 次数的方法、但考虑到 MCU 控制、我认为让 AMP-MCU IC 执行重试并在一段时间后让 MCU 超时会更好。

    通过检查波形、即使在直流诊断重试期间将0x04寄存器设置更改为 Hi-Z、执行似乎仍在继续。
    由于不希望软件和硬件移动之间存在差距、因此我们希望设置更优超时时序。


    我通过此问题来考虑最佳超时计时。

    此致、
    福本市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    深本山市

    可通过读取寄存器0x0F 来检查输出的状态。  您可以在一段时间后轻松地读取此值、如果它仍处于负载诊断状态、您可以超时放大器并中止负载诊断、将坏通道保留在 Hi-Z 中并记录负载诊断故障。

    此致、
    S·格雷格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott 先生:

    感谢你的评分
    在尝试您的建议后、我想知道两件事。

    我已经附加了一个图像、因此请检查一下。

    此致、
    福本市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    深本市

    在寄存器0x09位7中、您将需要中止自动加载诊断以使它们停止。  中止后、您可以创建通道 Hi-Z。   

    此致、
    S·格雷格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott 先生

    我明白了、我想必须发出取消命令。
    感谢您回答我的问题。

    此致、
    福本市