This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3140:同时使用通道增益和 DVC

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1313241/tlv320adc3140-using-channel-gain-and-dvc-together

器件型号:TLV320ADC3140

同时使用通道增益和数字音量控制时、了解通道增益+数字音量控制=总增益是否正确?

(例如、如果通道增益为+10dB、数字音量控制为+5dB、那么总增益是否为+15dB?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、理解是正确的。  

    例如、如果我们在单端输入上提供1V rms 信号并应用0dB 的通道增益、我们应该得到0dbFS 信号。

    数字音量控制可以衰减或放大此信号。 信号在衰减时会变小、而在放大时、我们可以将削波

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,我明白了。