This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC6140:无法在 PurePathConsole 3中查看可用的应用程序

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: PUREPATHCONSOLE, ADC6140EVM-PDK, TLV320ADC6140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1313800/tlv320adc6140-unable-to-see-available-apps-in-purepathconsole-3

器件型号:TLV320ADC6140
主题中讨论的其他器件: ADC6140EVM-PDKPUREPATHCONSOLE

我们使用 PurePathConsole 3和用于 TLV320ADC6140的 ADC6140EVM-PDK 评估板。

我只有两个应用程序加载到 PurePathConsole 中:

  • TLV320ADCx140评估模块
  • I2C 主器件

这些说明意味着我应该可以访问更多的应用程序和工具,但不会出现任何其他问题。

特别是有一个音频播放器(或者录音机)、用于测试此电路板。

这是否正常?

谢谢。

马里纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marinna:

    如果 ADC6140 EVM 是您请求的唯一访问对象、则这是正常的。 用户指南可能假设用户可能有多个可用的应用、但这些应用必须根据 EVM 进行请求。

    PPC3中没有音频播放器/录音机。 仅通信是 I2C。 如果您想使用一个程序进行测试,audacity 是一个免费的音频播放器和录音机。

    此致、
    J·麦克弗森