This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM6240-Q1:引脚中 Vbat 的静态电流和工作电流

Guru**** 2457760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1312082/pcm6240-q1-quiescent-and-operating-current-of-vbat-in-pin

器件型号:PCM6240-Q1

大家好、

您能否帮助提供 Vbat in 引脚的静态电流和工作电流,手册中未对此进行说明,类似于下面的规格。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将就该规格联系我们的设计团队、并更新线程 asap。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想注意的是、该器件的 VBAT 输入不是源电源、因此它不会消耗电流、VBAT_IN 用作故障诊断的基准电压。 因此、最终将取决于客户的电源及其电源树。 但在内部、VBAT_IN 引脚上有一个500kΩ 电阻器、这将有助于确定电流。

    此致、