This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5122:如何在硬件模式下设置时钟分频器?

Guru**** 2770995 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1312971/pcm5122-how-to-set-clock-divider-in-hw-mode

器件型号:PCM5122

您好、团队成员:

我对如何在硬件模式下为 BCK 和 LRCK 设置时钟分频器感到困惑。

在8.3.6.6章中、主时钟的设置只描述了所需的软件配置。

因此、我不知道如何设置 BCK 或 LRCK 的输出时钟频率。

对于软件配置寄存器32和33、我不知道如何将分频器设置为硬件模式、也不知道预配置的分频器具有什么值。

如何在硬件模式下设置这些分频器值?

此致、
桑原启

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kei:

    如果您要在硬件模式下使用 DAC,则需要将,Mode2和 MODE1都设置为低电平以将其设置为硬件模式,在硬件  模式下,您需要向设备提供 I2S 信号。  

    此致、

    阿拉什