This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6304-Q1:有关 TPA6304-Q1的问题

Guru**** 2456940 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA6304-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1314835/tpa6304-q1-question-about-tpa6304-q1

器件型号:TPA6304-Q1

您好:

请参阅、TPA6304-Q1仅使用2个输入和输出。 只挂住未使用的引脚是否可以? 你需要特殊治疗吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    • 在输入引脚上、放置一个0.1uF 电容器接地。  这将终止输入。
    • 如图所示、您可以使输出保持开路状态。  您必须确保自动负载诊断已关闭、并且这两个通道从未置于播放模式或静音模式。

    此致、
    S·格雷格