This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电话呼叫录音

Guru**** 2765955 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2903C, TLV320ADC3140, LM386

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1303949/telephone-call-recording

主题中讨论的其他器件:PCM2903CTLV320ADC3140LM386

您好

我正在处理我的项目、我必须从电话中提取音频信号、以便将其记录到 PC 中。 如下图所示

我可以 从电话的 RJ-11提取4个信号、分别是扬声器、+和麦克风+。 我的系统使用5V 电压。 您能提供一些解决方案吗?  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,

    我们提供的 USB 转换器可让您轻松连接 PC。 您可以使用2个 PCM2903C 获取4个通道。  

    您还可以使用4通道 ADC、例如 TLV320ADC3140。 您需要一种将 I2S 转换为 PC 这样的微控制器主机的方法。

    此致、
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jeff

    感谢您的及时回复并给出了解决方案。

    但我只是想做一些如下的想法:  

    因为电话的出口有上面推荐的4条信号线路并且我不能将我的电路板的接地连接到电话的接地所以当我使用 LM386来使我的电路板获得声学噪声。 我正在尝试寻找用于滤除噪声的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,

    根据您的图、电话信号是差分信号、这意味着不需要接地连接。 以差分方式测量信号((MIC+)-(MIC-))时是否找到了噪声?

    您还能与我们分享您看到的噪声类型吗?

    谢谢!
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jeff

    实际上、我想将 差分 输入信号转换为单端信号、如下所示:

    但是、当我使用 LM386执行此操作时、我想我有了糟糕的循环。 当我打电话和说话时、我得到了回音。 我找到了这家

    https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1203785/opa1633-differential-input-to-single-end-output/4548170#4548170

    但我不明白、我是否必须在手机的接地端和电路板的接地端之间建立连接? 您能给我提供一些可以解决我的问题的 OP_AMP 吗?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,  

    您能否提供更多有关什么输入信号进入运算放大器的信息(电压范围、频率)? 如果有示波器图像、这也会很有用。 什么是直接连接到输出端的负载?  

    您是否连接了运算放大器的反馈环路? 根据原理图、没有反馈路径、但很难判断您正在使用的器件。 您提到您想要  

    但我不明白我是否必须在电话接地和主板接地之间建立连接?

    您能否说明一下每个组件的电路板布局布线是如何布置的、以及每个部分是如何相互连接的?  

    谢谢!
    此致、
    阿什利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashley:

    我的目的是录制电话。 所以我必须制作一个电路板、然后提取电话呼叫模拟信号到 PC 上记录电话呼叫。 电话信号是5V、我的板也是5V。 我想制造这样的东西。

    我知道电话输出是 差分输出、电话输出端没有接地。 我正在尝试找到一种运算放大器、 它可以将电话输出差分信号转换为单端信号 、从而在不使用电话接地的情况下连接到 PC。 或   将电话输出  差分信号转换为差分信号、以便在不使用电话接地的情况下连接至 PC。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Minh

    建议使用音频隔离变压器、因为不能将电脑接地连接到电话线。 耳机连接器不应与主电话线隔离。 主要是因为它不需要这么做。 扬声器和麦克风是浮动传感器。 扬声器线路可能有足够的麦克风信号、您不需要麦克风线。 一个变压器就足够了。     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Michallick、

    谢谢你的建议,但我不明白你的意思。 你的意思是这样的:

    扬声器线路可能有足够的麦克风信号,您不需要麦克风线。 一个变压器就足够了。   [/报价]

    您能更清楚一点地解释一下吗?

    能否 为我提供一些解决方案的音频隔离变压器?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mihn,

    正如我在电话时代所记得的那样、麦克风信号与耳塞耦合、这样您就可以听到您的声音、防止人们说话太大声。

    对于音频变压器、需要让阻抗与扬声器和麦克风匹配。 此外、 还可以添加一个串联电容器以阻止直流电压产生任何直流电流。 我没有想到任何特定的变压器。   

    如果您计划制造几块以上的电路板、那么变压器将非常昂贵。 可以通过将电容器与所有四根导线串联来实现该目的。 这将阻止共模和差分直流电压。 它可能能解决耦合噪声问题、也可能不能解决。 它的成本将低得多。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    我的目的是精确地录制来自扬声器和麦克风的声音。 但我得到了混合声音。 如何获得麦克风信号和扬声器信号?  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,  

    您能否澄清一下"混合声音"的含义? 根据图表、扬声器信号和麦克风信号似乎是分开的。 是否存在音频信号耦合问题?  

    此致、
    阿什利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mihn,

    可以执行一定程度的减少,但很难获得大量的分离。

    需要根据与混合信号之间适当的增益量和相位来添加或减去麦克风信号(同样)。

    这是一个我不会接受的挑战。 您自己的企业应该有电话方面的专家,远比我更有知识。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    非常感谢您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashley:

    如 Ron 所说:  

    麦克风信号与耳机耦合,这样您就可以听到您的声音,防止人们说话声音过大。

    但我想分别录制麦克风和扬声器。 我尝试找到解决方案来做到这一点。