This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6120A2:静态电源电流

Guru**** 2680205 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA6120A2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1313912/tpa6120a2-quiescent-supply-current

器件型号:TPA6120A2

大家好、

我的客户有关于 TPA6120A2的问题。

TPA6120A2 使用具有单端输入的单电源运行。 在输出端添加铁氧体磁珠(300R/100Mhz )时,  静态 电流将达到70mA(正常20mA )。 您能帮助分析这种现象吗? 原理图如下所示。

谢谢。此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    关于设置、我有几个问题。 当他们移除铁氧体磁珠并用直接短路替换它们时、是否看到了 Iq 的20mA? 此外、如果不放置输入信号并探测任一通道的输出、它们在输出端是否获得类似于某种振荡的任何东西(直流偏移除外)? 客户能否使用和不使用铁氧体磁珠探测输出?

    此致、

    伊格纳西奥