Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104, TPA2012D2
主题中讨论的其他器件: TPA2012D2
您好!
我开发了一种蜂窝设备、需要帮助来解决免提音量问题。 该电路由一个 Quectel EG91 模块、一个 TLV320AIC3104 IC 和一个 TPA2012D2组成、其互连方式如下:

音频块所在的位置、

*重置引脚(31)已更正
*未安装 R43和 R44
编解码器耳机输出工作正常、您可以听到适当的音量。 事实证明、我无法测量 TLV320AIC3104输出上的 RMS 电压、这样我就可以将它们与规格进行比较。 正如我所理解的、正如预期的那样、通过引脚27、28、29和30的行、我可以观察到如下所示的值:

我能够在示波器上测量50mVpp 量级的信号、该量与我正在尝试再现的音调的频率一致。
我假设功率放大器(TPA2012D2)运行良好、因为如果在输入引脚16、17、19和20中注入了大约500mVpp 的信号;扬声器用预期的音量重现了声音。
我已经对电路板进行了修改、使电路符合建议的值:

和

但我在信号中仍然没有更大的振幅、因此也没有更大的体积。
选择的扬声器为 https://www.cuidevices.com/product/resource/cms-160925-078x-67.pdf
非常感谢您提前提供的帮助
您好!