This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DIR9001:环路滤波器中的电容器 C1和 C2

Guru**** 2858300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1314212/dir9001-capacitor-c1-and-c2-in-loop-filter

器件型号:DIR9001

大家好、

在数据表中、"如果 C1和 C2使用陶瓷电容器、建议使用电压系数低和温度系数低的器件、例如 CH 或 C0G。" 是在8.3.5中编写的。

客户表示很贵。 如果已降级、则需要进行什么样的评估才能检查器件是否正常工作?

此致、

林市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hayashi:

    一般而言、环路滤波器的稳定性会随着电压和温度的波动而降低、他可以使用类似的电容器、 但需要查看电容器的数据表)。 一旦 PLL 的稳定性 下降、 器件将使用 PLL 生成与双相输入信号同步的时钟、因此在工作和性能方面可能会出现任何情况。

    此致、

    阿拉什