This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3268:TLV320AIC3268和 TLV320AIC3262之间的主要区别

Guru**** 2456970 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3262, TLV320AIC3268

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1314144/tlv320aic3268-main-differences-between-tlv320aic3268-and-tlv320aic3262

器件型号:TLV320AIC3268
主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3262

大家好!

我的设计基于 TLV320AIC3262、并使用专用 EVM 进行了一些测试、但我意识到 BGA 0.5mm 间距更难实现(焊盘中的微通孔)并且成本更高。

我想切换到 采用 VQFN 封装的 TLV320AIC3268 (尺寸在我的设计中没有问题)。

我检查了我的具有 PurePath Studio 的 ProcessFlow 可以从3262框架移植到3268、没问题

请允许我确认两个部件之间的差异:  

  • 只有一个 D 类输出(3262上为立体声)
  • 更少的 GP 输入(3268上无法提供 GPI1/2/3/4)
  • ASI3可通过 GPIO1/2/3/4
  • 3268上只有一个 MCLK (而3262有2个 MCLK)

如果您可以突出显示其他差异(在情况下)对我来说、它对我有很大帮助。

我发布了另一个有关 TLV320AIC3268的主题、因为我无法找到此部件的应用参考指南。

我还在寻找与3268的 AIC3262工具(编解码器控制)等效的方法,它是随 PurePath 控制提供的吗? (我通过表格请求)

感谢您的支持。

塞巴斯蒂安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我对这些器件进行了简要总结、但可能并非您正在寻找的详细信息。

    e2e.ti.com/.../5543.AIC-products.pdf

    产品说明书仍可提供该信息。

    AIC3268的数据表中提供了相关信息、相比之下、AIC3262已经将相关信息分为参考指南。

    需要注意的一点是、to.com 上尚未发布 AIC3268 EVM。

    此致、